结果:找到"定位模组 N10SG 追踪穿戴 ",相关内容816条
  • 如何设置,使定位孔周围有一圈金属
  • 请教各位大侠,我用专业版将一个焊盘作为定位孔,并设置了金属化,但实际的PCB上,在定位孔内和周围并没有一圈金属,如下图所示我想达到的效果如下图
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-09 10:48:00
  • BMA456传感器,j计步器,用于可穿戴和耳戴式设备
  • BMA456数字三轴加速度传感器设计用于可穿戴设备的运动和健身追踪功能。该MEMS传感器采用紧凑的2mmx2mm封装,高度低至0.65mm,便于集成。这些加速度传感器包括一个经过优化的步进计数器,用于直接集成在传感器中的可穿戴设备,无需其他外部微控制器。BoschSensortecBMA456传感器提供16位分辨率,噪声仅为120μg/√Hz,在整个寿命周期内的总偏移仅为20mg。温度系数偏移(TCO)为±0.3mg/K,可确保在所有条件下保持准确的活动跟踪。步进计数器的功耗小于30µA(典型值),可最大限度延长便携式设备的电池寿命。该传感器可用于将可穿戴设备置于睡眠模式(即使在步数计数期间...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: BMA456,传感器,可穿设备 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-06-20 11:08:00
  • ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端
  • 产品介绍ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端支持标准ibeacon格式报文,支持IOS和Android系统,支持微信摇一摇功能。广播报文携带经过校准的1米远RSSI强度值,当本终端部署于室内固定位置时,配合接收端接收到这些信号并计算距离,实现室内定位功能,接收端可以是手机或者智工运维公司自研的胸卡型4G+GPS定位终端。支持手机APP调整发射信号强度,部署时可以调整终端的信号覆盖范围。如果多个终端组合使用,多个关联的定位信息同时传输到后台,通过后台的定位算法可以得到精确的位置。终端支持定制功能,例如添加温湿度,烟雾,PM2.5等传感器,接收机可以把这些数据采集并发到云端。广泛应用于园...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ibeacon 终端 室内外 发帖人:gavinpeng 发帖时间:2022-04-14 16:54:00
  • N10SG中国移动首款NB/GNSS无线通信模组用于人员定位、货物跟踪、冷链运输解决方案。
  • 今天的跟踪器在广域通信技术绝大部分基于GSM、UMTS和LTE,功耗是个大问题。NB-IoT、LoRa、eMTC等LPWAN通信技术的出现,给低功耗+独立终端的定位追踪设备带来了发展的转机。这其中,NB-IoT的优势十分突出,覆盖广且深:比GPRS覆盖增强20dB+;低功耗·低成本·强连接·最关键的是,NB-IoT是运营商的授权频段网络,无需额外建站并且足够安全,将成为定位追踪领域不可或缺的通信方式。OneMO有一款支持GNSS功能的NB-IoT模组——N10SG,该模组代表OneMO在低功耗窄带物联网市场布局的进一步加强。N10SG集成了“NB-IoT+GNSS定位”双重核心功能,能够应用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: N10SG 穿 发帖人:Hany 发帖时间:2021-05-13 12:04:00
  • DW1000人员精准定位方案简单介绍
  • 人员精准定位方案简单介绍DW1000IC通过提供准确的位置感知和通信,为实时定位和室内定位系统、基于位置的服务、无线传感器网络和物联网提供了一种新的方法符合IEEE802.15.4-2011UWB基于DecawayDW1000IC的无线收发模块将物体定位在室内10厘米的精度,即使移动速度高达5米/秒;高数据率通信无线传感器网络(WSN)最高可达6.8Mb/s;高达290m的通信范围通过相干接收机技术实现(取决于模式)标签密度高支持短包时长,半径20米内可达11000个;高度免疫多径衰落允许在高衰落环境中进行可靠的通信低功耗允许长时间使用电池操作(取决于模式)体积小允许在RTLS和WSN中实现...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: UWB 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-28 15:42:00
  • 核芯物联发布超越蓝牙AOA高精度定位的AOAPlus融合定位弹性部署高性价比解决方案
  • 2019年初,蓝牙技术联盟宣布蓝牙5.1引入了新的"寻向"功能,这个功能可检测蓝牙信号的方向,将大幅提高蓝牙定位的精确度,提供更好的位置服务,结束了以往通过RSSI信号强度的方式做低精度指纹定位的历史,为蓝牙技术解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。针对蓝牙室内定位优化出的蓝牙5.1协议,利用AOA/AOD技术极大地提升了室内定位技术的可用性,同时兼具高精度、高并发、低功耗、低成本、高兼容性等特性,为其解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。就连国内的UWB厂家也纷纷开始加入到蓝牙AoA领域的产品开发。更加凸显出蓝牙AOA方案的独特优势。从目前来看,UWB定位系统在室内定位市场中占据一定的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙aoa 高精度 AOA 融合 弹性部署 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-08-25 21:35:00
  • 透传模块赋能物联网时代
  • 物联网概念中无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的关键环节。其中,蜂窝通信模组的作用是通过广域网承载了端到云平台的数据交互,是用户数据传输的通道,是物联网终端的核心部件之一。端与平台的数据通信通过模组完成,主要有两种方式,AT指令模式和数据透传模式。1.AT指令模式AT指令模式,就是主控制器通过串口向模组发送AT命令,将终端数据(“10”)发送给模组,再通过模组发送给平台。发送AT命令成功会有应答(SNEDOK)。发送完成后,模组通过串口回应主控制器,发送完成;平台发送数据(“01”)给模组,模组通过串口发送给主控制器,实现对端的操作。发送AT命令成功会有应答。2.数据透传模式就是主控制器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:13:00
  • PCB中如何将多个器件整体移动到制定坐标
  • 现有多个器件在布OK,且连线OK后,需要改变位置,移动到新坐标,怎么将他们移动到指定坐标?目前好像没有找到好的办法,‘组合/解散标志符’按钮只能组合走线,无法组合多个器件。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: ,移动 发帖人:微风09 发帖时间:2017-08-20 23:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: